欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

手动毛刷的种类与优点

  • 2023.09.14 11:41:51
  • 米思米
  • 2737

·       手动毛刷

·       金属柄毛刷

·       木柄毛刷

·       剑型刷

·       竹刷

·       通道刷

·       椭圆形刷  

 

 

手动毛刷

用于手动对作业面进行研磨、清洁、除锈、除毛刺等作业的刷子。


手动毛刷的种类与优点

优点


·       整体刷面较宽,适合研磨范围较大的面。

·       手柄采用木质材料,握持方便,不易疲劳,即使作业中用力较大也不易发生变形。


手动毛刷的种类与优点

 

竹刷


手动毛刷的种类与优点

优点


·       手柄由竹子制成,根据刷毛的线材不同,可以用于使用化学品的作业。

·       可应用于从普通作业到专业工匠作业等各种领域。

金属柄毛刷



手动毛刷的种类与优点

优点


·       手柄采用铁制,因此不易变形,能够有效应用于焊接以及其他涉及用火的作业。

·       可应用于从普通作业到专业工匠作业等各种领域。

通道刷



手动毛刷的种类与优点

优点


·       手柄采用铁制,不易变形。

·       适合用于在桌面上完成的轻度作业。

木柄毛刷



手动毛刷的种类与优点

 

优点


·       轻巧而不易折断,适合用于需要用力的作业。

·       适用于除锈以及研磨、剥离油漆涂层等作业。

椭圆形刷



手动毛刷的种类与优点

优点


·       刷子形状为椭圆形,适合手动研磨、清洁大表面。

剑型刷


手动毛刷的种类与优点

 

优点


·       刷子形状为剑尖形状,适合手动研磨拐角部位。

·       手柄采用木头制成,重量轻且不易折断,适合需要用力的作业。

要点如下!

· 请根据作业面的材质、大小尺寸、作业方法、工艺等因素,确认毛刷尺寸、刷毛种类、刷毛粗细(刷毛直径)(mm)等。

材质用途 硬钢丝(钢丝)用于除锈、剥离漆涂层、除毛刺研磨、焊接前后的处理。不锈钢用于不锈钢、铝制品的研磨以及焊接前后的处理等。黄铜用于易出现划痕的金属制品研磨、除锈、除毛刺、清洗。尼龙可用于各种清洗用途。猪鬃富于柔软性、弹性,适合用于清洗、拂尘。



 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities